在相当长的一段时间里,三星都在使用AMOLED屏幕技术来制造更好的产品,比如:GALAXY系列和Note系列。三星似乎并不会像其他公司那样有任何意图更换屏幕材质。事实上,的确有相当一部分用户偏爱AMOLED显示屏,也有不少用户对它没有什么好感。对于这 一项技术而言,仍然是有点争议的。我们确实热爱令人难以置信的对比度和鲜艳的色彩,但与此同时色温很明显不是很正常,白色会显得有些偏蓝。
不管怎么说,爱它还是恨它,三星已经生产了超过3亿块AMOLED显示屏,为移动设备提供了重要的原件,而且这一数字仍在增长。个1亿AMOLED面板几乎花了5年时间,第二个1亿花了约11个月,而近第三个1亿块AMOLED面板只花了短短7个月完成。 我们早就不喜欢三星的AMOLED屏幕的颜色不自然,不过技术在不断进步,我们看到GALAXY Note II中的屏幕画面显示效果有所提升,三星也在不断完善其技术。用户是不能等待太久的,三星今年将怎样进一步提高它的技术,我们拭目以待!