详情页
首页>资料大全>企业资讯
新奇全因TFT变脸 柔性OLED屏幕成热点
中关村在线    发表于   2013-02-01

有没有想过在一页报纸上能够阅读许多滚动的消息,还有看到的新闻的视频?有没有想过把大屏幕pad“卷起来”携带?这些都有可能实现,因为现在我们有了柔性OLED屏幕。

近大家总是在谈论OLED屏幕,认为OLED屏幕是一种全新的跨时代的技术,其实柔性OLED技术还是OLED的一种,所有具有生产OLED屏幕的厂商基本都有实力生产柔性OLED屏幕,其中的奥秘主要在TFT上面,今天我们就来聊聊柔性OLED与普通OLED有哪些不同。

在柔性OLED阵营中,索尼的发展脚步是其中比较快的,索尼推出的OTFT OLED的屏幕厚度只有80μm,具备极强的柔软度,可轻松缠绕在半径为4mm的圆柱体上,是目前公认比较先进且能保持较好显示能力的柔性OLED屏幕。

为了打造该OLED屏,索尼独自开发了新型OTFT有机薄膜晶体管,它使用的原始有机半导体材料(PXX:peri-Xanthenoxanthene;一种稠环芳香化合物)使得该晶体管的驱动力达到先前传统OTFT的八倍。再加上20μm超薄可弯曲基板上的OTFT、OLED集成技术和集成电路中软性绝缘体技术,而且在卷绕过程中也可产生动态图像。

此前的该类型显示屏处理工艺都要在高温、真空环境下进行,而且使用的多为无机硅材料。OTFT OLED的屏幕的新处理工艺不但步骤上更加简便,材料耗费量更低,而且更加环保。目前消息中Samsung Display已经准备推出一款5.5吋可弯曲的柔性屏幕。

而三星 Samsung Display柔性屏在技术方面的参数还比较少,猜测应该也是在采用了新型的有机薄膜晶体管,这种晶体管具有驱动力强的特点和集成电路中软性绝缘体技术。现在的消息称三星的柔性屏幕分辨率达到了 720P ,它有可能成为未来产品显示屏的新趋势,如果要用在智能手机上,还需要加入触控屏等部件才行,目前还仅是样品阶段。

标签: 晶体管 电子研发 Digikey采购 Digikey代购 小批量芯片 芯片代购