详情页
首页>资料大全>企业资讯
嵌入式芯片再添新兵 单核心赛扬卷土重来
赛迪网    发表于   2013-02-01

据外电报道,就在单核心产品离我们远去之际,Intel近日却又悄然推出了三款嵌入式赛扬,其中单核心产品再度卷土重来。

这款产品型号为“Celeron 927UE”,基于22nm Ivy Bridge架构,BGA封装,不仅是单核心,而且还是单线程,主频1.5GHz,三级缓存1MB,图形核心HD Graphics 350-900MHz,内存支持16GB DDR3/L-1600,技术上更是只支持基础的VT-x、Intel 64、EIST,热设计功耗17W。

“Celeron 1047UE”也是17W超低压版本,不过有两个核心(双线程),三级缓存为2MB,不过主频降至1.4GHz,其它指标则与927UE完全相同。

“Celeron 1020E”看起来还比较“正常”,是一款35W标准版,双核心双线程,主频2.2GHz,三级缓存2MB,图形核心频率650-1000MHz,技术支持也比前两款多了Idle States电源状态、EBD防毒、VT-x EPT虚拟化,封装形式除了BGA还可选rPGA988B。

截至目前,产品的具体价格尚未公布,不过估计也就在86-134美元之间。而Haswell架构的移动版赛扬迟应该也就在年底推出。

标签: 安富利采购 安富利代购 E络盟采购 E络盟代购 芯片代购网