详情页
首页>资料大全>企业资讯
日本学术机构发明新型OLED发光方式
一流LED网    发表于   2013-02-04

近日,日本九州大学「先端有机光电子研究中心」(OPERA)开发出只用萤光材料但发光效率在90%以上的「Hyperfluorescence」,效果和使用稀有金属「磷」的发光效率相当,但成本大幅降低。

基本上现有OLED发光材料根据发光原理的不同,大致可分为萤光和磷光材料。萤光材料的发光效率为25%,磷光材料为100%。但新材料光激发时的发光效率却与磷光材料一样高。据OPERA中心长九州大学教授安达千波矢的说法,这是因为新材料中产生了「热活性型延迟萤光(TADF)」现象。

在保持高效率发光的同时,可广泛选择发光颜色也是此次材料的一大特点。OPERA制作了具备蓝色、绿色、黄绿色、黄色和橙色等发光色的有机EL面板。黄色发光材料在光激发时的发光效率只有26±1%,但绿色和黄绿色发光材料的发光效率为74~94%,蓝色和橙色发光材料约为47%。OPERA的安达教授认为,虽然这个差异虽还有待努力,但一旦新材料商品化,就不需要磷这个稀有金属了,如此对有机OLED材料将会产生重大影响,相对的对成本影响更大。

标签: ICKEY代购网 ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购