目前,对于手持电子产品的电池,客户要求其能提供更长的工作时间、更高的充电精度、更加精确的剩余电量测量,并能够通过网络共享电池状态。据悉,现在的电池管理IC已经集成了LDO调节器、参考电压、误差放大器、逻辑门和专用电路,可极大的延长电池的运行时间和使用寿命,有些产品甚至能将电池的运行时间延长10%左右。同时,新的电池管理IC也使电池管理系统的元器件数量减少了50%,充电精确度达到了1%甚至更高。
智能手机热销极大地推动了市场对电池管理IC的需求,不仅表现为市场规模迅速扩大,同时表现在产品技术性能迅速提高上。随着2013年智能手机的屏幕更大、功能更多、电池容量更大,电池管理IC的技术演进将表现为更快的充电速度,更精确的监控能力,以及更加小型化。
市场增幅将达30%
智能手机电池的充放电过程更加复杂,因此对电池管理技术提出了更高的要求,由此催生出了更大的市场空间。
电池管理IC是对电池的充放电过程以及电池现存电量,进行管理、监测和显示的集成电路产品,它不仅可以对电池加以监控和管理,还可以对电池的运行加以保护,进而延长电池的使用寿命。近年来智能手机市场快速发展,而电池又是手机的主要供电设备,因此电池管理IC市场骤然升温。
对此,赛微微电子销售副总经理刘洋指出,相对功能机来说,智能手机所用的电池容量更大,输入电压更高,充电电流更大,整个电池的充放电过程更加复杂,因此对电池管理技术提出了更高的要求。这导致电池管理IC产品的技术附加价值大幅提高,智能手机的电池管理IC往往需要分立存在,而很难将其集成于处理器芯片之中,特别是高端智能手机,由此催生出了更大的市场空间。2012年中国智能手机已达到2亿部,2013年必将超过这个数字,据此预计2013年中国电池管理IC市场将进一步扩大,可达4亿~5亿元人民币,增幅达到20%~30%。
快速充电持续受到关注
目前已有厂商推出可达0.8~1倍率,即以2A电流进行充电的技术,充电电流甚至可以达到7~8A。
由于电池管理需求更加多样,使得产品技术开发更加复杂,新技术、新趋势不断涌现。随着智能手机及其他移动设备的功能日益增多和完善,用户对它们的使用也愈加频繁,愈来愈需要更大容量的锂电池及充电电流。如何更加迅速地将电池充满成为用户的重要需求,也是当前业界研发的重点。