详情页
首页>资料大全>企业资讯
高通发布两款双核芯片
龙华网    发表于   2011-12-09

      高通合作伙伴峰会Uplinq China 2011今日在深圳举行。在大会上,高通发布面向大众智能手机市场的参考设计(Qualcomm Reference Design, QRD)生态系统技术,并通过新浪、腾讯、百度、阿里云、小米等18家合作伙伴产品展示了基于QRD开发平台进行优化的创新应用。

  推出差异化Android手机设计方案

  据了解,QRD是高通推出的智能手机快速开发平台和生态系统。QRD向客户提供一系列智能手机参考设计,支持OEM厂商设计出差异化Android智能手机,同时降低开发成本。

  高通相关人士表示,QRD提供包括硬件、软件及用户界面在内的完整参考设计平台,同时还提供用户界面开发工具,以限度提高软件复用。

  作为已认证的解决方案,QRD包括预测试、预集成、预优化和预验证的硬件元器件(内存、感应器、触摸屏、摄像头、显示屏、射频等)和软件元器件,支持包括浏览器、地图/导航、邮件、音乐、即时消息以及字体和语言在内的丰富的智能手机应用和功能。

  两款Snapdragon S4系列处理器上市

  本次大会上,高通公司还宣布推出Snapdragon S4 系列移动处理器新增MSM8625和MSM8225两款芯片,这两款芯片组提供主频高达1GHz的双核CPU,高通Adreno 203图形处理器以及集成的3G调制解调器。

  据了解,MSM8625和MSM8225芯片组与MSM7x27A和MSM7x25A系列芯片组硬件和软件相兼容,使终端厂商能够将现有基于Snapdragon S1的设计无缝迁移到双核S4移动处理器上。

  MSM8625和MSM8225芯片组除单独作为芯片组使用,还将通过高通公司的第三代QRD开发平台于2012年上半年推出。

  自上世纪90年代初,高通先后在北京、上海、深圳及西安开设了四个分公司,并在北京和上海设有两个研发中心,服务于中国市场。目前,高通在中国的合作伙伴已达80余家,2011财年新增合作伙伴超过20家。

标签: 生态系统 双核芯片 智能手机 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购