详情页
首页>资料大全>企业资讯
博通旗下首款4G芯片曝光 传输速率达150M
PConline    发表于   2013-02-18
日前, 博通 首款 4G芯片 曝光,型号为BCM21892,支持目前世界上大部分的网络标准,包括TD-LTE、FDD-LTE、HSPA+、TD-SCDMA、EDGE/GSM等。在运营商能够提供20MHz频谱或相应聚合技术的前提下,它的数据传输速度可达到150Mbps。


博通推出旗下首款4G芯片BCM21892

在28nm晶体管及算法的帮助下,BCM21892的功耗和市面上其它同类产品相比低了25%,同时尺寸也小了不少。博通称这块4G芯片还处在测试阶段,早也要明年才能正式上市。




标签: 博通 4G芯片 电子元器件采购 Digkey搜索 Mouser搜索 Digkey型号搜索 Mouser型号搜索