详情页
首页>资料大全>企业资讯
国产仪器30秒内便可给口腔做CT
OFweek仪器仪表网    发表于   2013-02-18
    国产口腔CT的价格仅为国外同类产品的三分之二,但关键技术指标,如影像分辨率、三维重建速度等,已达到业内水平,同时很好地解决了CT成像为头疼的金属材料干扰问题。为了更好地适应不同医疗单位的使用需要,国产口腔CT还提供定制化的数据存储和网络服务系统。

  虽临近过年,北京朗视仪器有限公司的员工们还那么忙。2月4日,记者来到这里拍了人生张口腔CT。

  坐上座椅,头部两侧的弯板绕着头部转一圈,整个口腔的牙齿、骨骼的立体结构数据就输入了隔壁房间的计算机,迅速生成高精度的三维影像。整个过程仅耗时30秒,比国际同类机器快一分多钟。“在计算机中,你可以从不同角度观察、诊断,还可以‘剖开’牙齿、骨骼,观察内部构造。”朗视仪器研发设计部部长吴宏新对科技日报记者说。

  CT,人们并不陌生。它可用于脑部等身体部位的检查,但口腔CT的出现却是近10年的事。朗视仪器总经理王永刚说,虽然传统CT也能生成三维影像,但剂量高、占地大、价格高,在清晰度上也不适合口腔精细结构的检查。因而,此前口腔疾病诊断通常借助于拍牙片。常规牙科拍片机实际看到的是一种前后重叠的影像,而且受到远近、角度的影响还会有变形,容易造成误诊和漏诊,而使用口腔CT能真实重现整个口腔的解剖结构,不存在任何的重叠和变形。

  全球首台口腔CT 1999年面世,后广泛应用于临床。目前美国已有3000台此类设备。由于技术门槛高,国内市场长期依赖进口,到2008年只装备了五台。进口的口腔CT不仅价格高,而且在软件界面、网络连接等方面存在很多水土不服的问题。

  “清华大学工程物理系核技术研究所花了三年时间自主研发成功国内台口腔CT样机,并于2011年组建朗视仪器有限公司进行口腔CT产品的产业化,2012年初取得产品注册证。去年5月份,首台产品在玉泉医院口腔科正式投入使用。”王永刚说,该设备的研发推广得到科技部“十二五”国家科技支撑计划和北京市重大科技成果转化和产业化项目的支持。

  让王永刚感到自豪的是,国产口腔CT的价格仅为国外同类产品的三分之二,但关键技术指标,如影像分辨率、三维重建速度等,已达到业内水平,同时很好地解决了CT成像为头疼的金属材料干扰问题。为了更好地适应不同医疗单位的使用需要,国产口腔CT还提供定制化的数据存储和网络服务系统。即使是那些还没有装备信息化系统的单位,也能确保有效的数据共享,这一点对于基层医院和民营诊所特别有吸引力。

  “我们今年的目标是推广20台。”王永刚很有信心。他说,口腔CT能在种植牙及其他口腔疑难杂症中发挥重要作用。“常规牙科拍片技术无法获得牙槽骨密度和宽度,在种植前医生很难判断‘地基’的质量,风险非常大,而口腔CT的问世彻底解决了这一问题,连患者都能看清他的牙槽骨究竟长得怎么样。”

标签: 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购 元器件芯片采购网