详情页
首页>资料大全>企业资讯
Almalence将其图像处理软件移植到Tensilica新的IVP 图像/视频数字信号处理器上
EEWORLD    发表于   2013-02-20

美国加州SANTA CLARA和德州AUSTIN– 2013年2月18日-Tensilica与Almalence宣布合作,将Almalence的数字图像处理软件移植到Tensilica新的IVP图像/视频DSP(数字信号处理器)上。Almalence加入了Tensilica的Xensions合作伙伴计划,以其专业的图像处理背景为两家公司共同的新客户提供帮助。

Tensilica图像/视频产品总监Gary Brown表示:“Almalence是图像处理领域的专家,其算法弥补了手机摄像头与高端相机之间的差距,可以在光线不足,高倍变焦和高动态范围成像条件下提供清晰的高品质图像。该软件算法对采用了Tensilica的IVP图像/视频DSP的移动设备制造商具有强大的吸引力。”

Almalence总裁Eugene Panich表示:“将软件算法移植到Tensilica 的 IVP处理器上是件轻松愉快的事情,Tensilica的编译器拥有强大的性能,是我们使用过好的工具。Tensilica的整个工具链质量都非常出众。”

IVP是一款图像和视频数据平面处理器(DPU),是手机、平板电脑、数字电视(DTV),汽车、视频游戏和计算机图像系统中复杂图像信号处理和手势识别功能的理想选择。IVP数字信号处理器具有独特的指令集用于图像和视频像素处理,相比单发射的主控CPU,IVP单条指令可以完成16个16位的像素操作。其复合指令带来了10-20倍的性能提升以及更低的功耗。IVP拥有超过300条图像/视频专用向量指令,每个周期可以完成32个或更多的16位像素处理操作。

关于Almalence公司
Almalence公司是的图像解决方案供应商,旨在提供更好的图像质量而无需被相机技术所局限。Almalence解决方案提供了比原始硬件更高的分辨率,更广的动态范围,更大的景深和更高的信噪比。Almalence移动成像解决方案可以为手机摄像头提供DSC / DSLR级别的图像品质而无需更换相机模块。Almalence的专利解决方案,移动HDR为移动设备提供专业级的HDR融合和色调映射功能。Almalence的专利,超级分辨率技术为移动设备摄像头提供高品质的光学变焦与数码变焦功能。更多信息,敬请访问公司网站:www.almalence.com。

关于Tensilica公司
Tensilica是业界的且经验证的可配置处理器IP供应商,已获得近200个内核的授权许可。数据处理器结合了CPU和DSP的功能,针对不同应用可以提高10到100倍的性能,Tensilica的自动化处理器设计工具能够针对应用快速定制内核,以满足其特殊的数据处理性能需求。Tensilica可配置处理器为OEM制造商及世界前十大半导体厂商中的七家广泛使用,这些产品包括移动电话、消费电子设备(包括数字电视、蓝光播放器、宽带机顶盒、数码摄像机和便携式媒体播放机)、计算机、存储、网络和通信设备。更多关于Tensilica获得专利的可配置处理器产品信息,请访问公司网站:www.tensilica.com。

标签: 数字信号处理器 Element14采购 Element14代购 Future采购 Future代购 国外代购