详情页
首页>资料大全>企业资讯
艾默生网络能源的全新媒体处理加速卡将服务器的媒体处理性能提升到一个全新的高度
EEWORLD    发表于   2013-02-20

二零一三年二月十九日 -- 中国讯 -- 艾默生网络能源(Emerson Network Power)是艾默生集团(纽约证券交易所代号:EMR)的其中一个业务部门,这家在关键业务全保障(Business-Critical ContinuityTM)技术方面的公司宣布,客户只需在其媒体服务器上添加其全新的媒体处理加速卡,就可以将系统的媒体处理性能提升至一个全新的高度。就语音处理来说,以典型的商用主机媒体处理系统为例来说,每台服务器的端口数目一般不超过2000个,但只要采用一张艾默生网络能源的PCIE-8120 PCIe媒体处理加速卡,便可支持7000多条双向语音通道,同时完成G.711到G.729A的转码功能。而且通过在一台服务器上添加多张PCIe-8120加速卡,可以进一步提升系统性能。

艾默生网络能源的PCIE-8120 加速卡采用多达12颗功耗极低的Octasic数字信号处理器(DSP),在板上预先加载了语音或视频处理固件。就视频处理来说, PCIE-8120能够同时实现对300多移动视频流(CIF)进行转码。同时能够支持1080p的高清分辨率。用户只要采用这款加速卡,便可为网络系统添加高密度和高度灵活的语音和视频处理功能。传统的提升系统性能的方案是通过添加更多服务器,但采用 PCIE-8120 加速卡可节省更多空间,而且能耗和成本都更低。

由于高密度的语音和视频处理功能越来越受欢迎,因此许多电子设备如会话边界控制器、媒体网关/服务器或媒体资源系统、视频或内容优化系统、视频通信服务器、以及互动式视频语音应答系统都纷纷添加这一功能,以满足这个市场需求。艾默生网络能源在其全新出版的白皮书中详细介绍网络媒体处理技术的发展及其市场需求,书中更列举许多应用实例以作说明。这款PCIE-8120 加速卡可以直接应用于各种不同的服务器系统,包括各种符合网络设备构建系统(NEBS)规格的电信级系统和数据中心设备和企业级系统设备。此外,艾默生网络能源的ATCA-8320 刀片系统也采用相同的技术,因此开发刀片系统的OEM厂商可以灵活作出选择,决定是否进一步开发多刀片AdvancedTCA系统,而且不用担心软件方面的投资。

艾默生网络能源嵌入式计算产品部市场营销总监 Rob Pettigrew 表示:「由于传统的机架式服务器有结构上的限制,因此添加每一端口的所需成本一般都相对固定,但艾默生网络能源这个创新的解决方案则完全不同,因为机架式服务器只需添加这类高性能的媒体处理卡便可大幅降低每端口的成本,让机架式产品的发展潜力可以充分发挥。这类媒体处理卡具有高度的灵活性,而且采用无需在短期内换代更新的技术。厂商客户若将这些考量因素全部计算在内,便会觉得落实执行整个工程项目一点也不困难。」

艾默生网络能源已采用多款不同的机架式服务器测试PCIE-8120 卡,并为此出版了相关的产品应用说明书以供客户参考,让他们可以轻易安装和使用有关系统。

此外,艾默生网络能源除了提供可作为独立电路板灵活使用的PCIE-8120 卡之外,并通过全球的分销商伙伴推出各种集成的平台,以便为客户提供一个可实时引进使用的解决方案,让他们可以更快将产品推出市场。

标签: 数字信号处理器 国内采购 国内代购 元器件搜索 芯片搜索 IC搜索