详情页
首页>资料大全>企业资讯
Maxim Integrated推出LTE/3G多模式RF收发器,可成功部署HetNet小蜂窝基站
EEWORLD    发表于   2013-02-20

中国,北京,2013年2月19日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出单芯片、多标准、RF至比特流(RF to Bits®)小蜂窝无线收发器MAX2580*。该高集成度方案仅需极少的外部元件即可实现全频段、多模式、多入多出(MIMO)无线设计。MAX2580设计套件还包含完整的系统级参考设计,加速产品上市进程。该款RF收发器是移动运营商计划部署下一代异构网络(HetNet)中的住宅、企业或室外小蜂窝基站的理想选择。

MAX2580具有较宽的频带覆盖范围以及可编程通道带宽,支持所有LTE/3G频段和模式,满足下一代HetNet方案的要求。MAX2580在单芯片内集成了完备的2x2 MIMO RF前端,包括N分数频率合成器、高速数据转换器和通道选择滤波器。此外,MAX2580还具有标准JESD207数据接口,可实现与多核LTE基带处理器的无缝连接。

主要优势
• 高性能无线设计:1.4MHz至20MHz可选通道带宽,支持所有LTE频段(频段1至41);支持FDD-LTE、TD-LTE和WCDMA模式;可实现完备的室内和室外小蜂窝基站方案
• 高集成度:2x2 MIMO RF至比特流架构;集成完备的RF前端、IF放大器、N分数合成器、抽取、内插和通道选择滤波器、并行JESD207数据接口;功率放大器(PA)预驱动器可实现0dBm输出功率
• 快速的产品上市周期:提供面向室内和室外应用的完整系统级参考设计

业界评价
• Maxim Integrated负责RF解决方案的管理总监Vickram Vathulya表示:“Maxim的LTE/3G收发器秉承了我们提供高集成度、高性能小蜂窝基站RF方案的一贯坚持。随着小蜂窝部署由消费者扩展至企业和室外应用,我们能够很好地与合作伙伴一道,提供符合标准要求的参考设计、加速用户的设计进程”。
• Mobile Experts首席分析师Joe Madden表示:“随着移动运营商由高移动性2G语音覆盖向大容量LTE/3G移动数据覆盖的转移,成本的压力和容量的限制将促使他们采用异构网络,包括多模式小蜂窝架构”。

供货与价格信息
MAX2580是继MAX2550-MAX2553 WCDMA和cdma2000®小蜂窝收发器之后的LTE/3G小蜂窝收发器,MAX2580现已向符合要求的客户提供样片,并将于2013年下半年量产。如需浏览高分辨率图片,请查阅附件。价格信息请与厂商联络。

2013移动世界大会(Mobile World Congress)
Maxim将在2013移动世界大会(西班牙巴塞罗那,2月25日至28日,展位号Hall 6 Stand 6G100)上展出MAX2580。更多信息,请访问//www.mobileworldcongress.com。

关于Maxim Integrated
Maxim Integrated的模拟整合方案帮助我们的用户脱颖而出。公司2012财年的销售额为24亿美元。

关注Maxim Integrated 官方微博(@美信Maxim-IC)://e.weibo.com/maximintegrated。

RF to Bits是Maxim Integrated Products, Inc.的注册商标和注册服务标志。其它商标归相应公司所有。

标签: 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购 元器件芯片采购网