详情页
首页>资料大全>企业资讯
AMD展示首款28nm制程美洲虎处理器
cnBeta    发表于   2013-02-20
AMD 代号Jaguar(美洲虎)的处理器是Bobcat(山猫)的继任者,并将采用 28nm 制程工艺,是专为移动设备准备的芯片解决方案,使用 Jaguar架构的芯片功耗将从低于5W至25W的产品不等。Jaguar架构中每个CU单元包含4个核心,每个都有512KB缓存,Bobcat虽然也 有512KB缓存,但核心间不能共享,Jaguar就在四个核心间共享这些缓存。



在AMD本次出席的国际固态电路会议(ISSCC)中,AMD没有直接谈到未来多于4核心处理器的计划,但却暗示未来发布的芯片可能采用不止一个CU单元,6核或8核处理器的问世也皆有可能。

Jaguar架构指令的执行效率比Bobcat要高,且在时钟频率、功耗方面都有不同程度的提升。存取单元相较上一代架构也为达到性能提升进行了重新设计,浮点运算单元也将支持128位。另外AMD也表示,Jaguar要发挥全部特性,频率需至1.85Ghz以上,但终还是会受限于SoC的功耗问题,将每个核心的功耗控制在0.5W以下。





标签: AMD 首款 28nm 美洲虎处理器 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购 元器件芯片采购网