详情页
首页>资料大全>企业资讯
Android系统曝隐私问题:冷冻后可获取加密数据
新浪科技    发表于   2013-02-21
北京时间2月19日早间消息,《福布斯》杂志网络版报道称,德国Erlangen大学研究人员提洛·穆勒(Tilo Mueller)和迈克尔·斯普雷特增巴斯(Michael Spretzenbarth)找到了一种对 Android 手机进行攻击的新方式,能从被锁定的Android手机中提取出信息。

业内人士表示,在Android 4.0发布之后,存储在Android设备中的数据将经过加密。因此,除非能强行破解屏幕锁,否则司法部门和企业IT人员也无法获取其中的数据。

然而,穆勒等研究人员开发了一套名为“FROST”的工具,能从智能手机的RAM中提取出磁盘加密密钥。这需要将RAM放在冷冻箱中,确保其中存储的信息不会被快速删除。

穆勒表示,当气温在30摄氏度时,RAM中的信息将在1至2秒内被删除。然而如果气温下降,那么RAM中数据删除的时间将达到5至6秒,足够从中提取数据。当手机被冷冻之后,用户可以通过移除并更换电池,同时按住开关和音量键,进行快速启动。这样的启动只需半秒钟时间,剩余时间足够实现通过USB提取内容的操作。

在较好的情况下,用户可以恢复出密钥,从而获得手机的完整控制权。在不太好的情况下,例如手机采用了三星的版操作系统,那么Boot Loader仍被锁定,因此无法获得加密密钥。不过,此时用户仍可以读取RAM中的信息,其中很可能包括有价值的信息,例如用户的日程表、电子邮件、短信、照片和联系人等。

研究人员在三星Galaxy Nexus手机上演示了他们的研究成果,并认为在iOS设备上实现这样的操作将较困难。(张帆)













标签: Android 加密数据 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网