详情页
首页>资料大全>企业资讯
英伟达终于发布LTE Tegra 4i系统芯片
weiphone    发表于   2013-02-21
   


  据国外媒体报道,芯片制造商英伟达今天正式为智能手机和平板电脑发布了 Tegra 4i 系统芯片,这是首个集成 LTE 网络的芯片组。

  Tegra 4i 内置一枚 2.3GHz 四核 CPU 和英伟达 i500 LTE 制式,能够满足用户对智能手机的的所有性能需求。

  英伟达移动业务副总裁 Phil Carmack 说,英伟达首次提供一个支持智能手机主要功能的单一集成处理器。采用 Tegra 4i 的手机将拥有超强计算能力,一流的手机性能,而且还能延长手机续航能力。

  Tegra 4i 完美支持全 1080p HD 屏幕,可提供卓越的游戏体验和视觉应用体验。此外,它还能够让 4G LTE 体验更加美好。

  在发布 Tegra 4i 的同时,英伟达还发布了一款搭载该芯片的参考智能手机,让人们通过它了解芯片的独特性能,并有欲望在智能手机中搭载该芯片。Phoenix 拥有一块 5 英寸采用 DirectTouch 触感技术和 PRISM 2 技术的 1080p 屏幕,配备一枚 1300 万像素摄像头,支持 LTE 网络,机身厚度为 8mm。

  英伟达表示,Tegra 4i 芯片也将在 2013 MWC  大会上亮相,届时该公司将会进一步展示芯片的特性。





标签: Avnet采购 Avnet代购 安富利采购 安富利代购 E络盟采购