详情页
首页>资料大全>企业资讯
手机OS被双强垄断 Firefox、Ubuntu如何突围?
虎嗅网    发表于   2013-02-21

当下的智能手机及平板电脑操作系统市场,已逐渐被iOS跟Android垄断。

诺基亚去年第4季财报也宣布停止发展塞班,三星虽接收英特尔的MeeGo并将与三星自有的Bada融合,但也好几个月连假性利多消息都没发布,BlackBerry OS还在困顿中,Windows Phone虽高度受关注,但实际市场表现仍远远待强化。

所以,没有新的移动操作系统能进入市场了吗?答案为否,眼前就有2个尝试以独特价值诉求切入市场的行动作业系统,即FirefoxOS与UbuntuPhone,以下分别说明。

FirefoxOS

FirefoxOS(前称为BoottoGecko,B2G)是一个完全以Web技术标准及执行环境为基础的行动作业系统,应用程序可使用HTML5、CSS3等标准去建构程序画面,而程序语言方面则用网页程序常用的JavaScript,负责呈现程序画面与执行程序逻辑的是Gecko引擎,也就是Firefox浏览器的HTML/CSS排版引擎兼JavaScript执行引擎。

说白了,就是一切都在浏览器内执行、呈现。

FirefoxOS还提供一套WebAPI(应用程序介面),供开发应用程序的程序设计师呼叫、呼用,透过这套API,可以让FirefoxOS的应用程序对手机的硬体进行互通及操控,例如开关Wi-Fi、接收蓝牙传输,感应NFC、使用麦克风等。

FirefoxOS标榜一切都在网页内操作执行,但这不是很稀奇,以前2009年Palm提出的webOS及2010年阿里云计算(属于阿里巴巴集团)的变种Android作业系统阿里云OS(AliyunOS)也都同样标榜全网页型手机应用程序。

FirefoxOS期望用很低的硬体需求,在不倚赖电信绑约的补贴下,能以100美元价位卖到拉丁美洲市场,未来甚至到50美元。

此外,FirefoxOS对应的线上应用程序商店Mozilla Market place欢迎程序开发者自行向终端消费者收费,也欢迎更多软体通路商、电信商自行成立线上商店,同时程序上架规则、订价规则、拆帐规则都不设限,以此挑战现有偏垄断性的Apple AppStore、GooglePlay。

UbuntuPhone

Ubuntu Phone是将Ubuntu Linux直接移植到手机上,类似直接把笔记本电脑、台式机的Windows7改在手机内执行。

与WindowsPhone、iPhone相比,Ubuntu Linux拥有一致性,手机跟电脑分别使用2套操作系统,可说是Microsoft、Apple的痛处。

当然,手机的硬体资源、运算力、画面吋数都不如笔电,但却愈来愈逼近,今日双核、四核手机愈来愈多,画面吋数与解析度都在拉高,加上Linux本来就比较轻量,比较不耗硬体资源与运算力,因此用手机执行Ubuntu Linux具可行性。

更重要的是,Ubuntufor Android可以与Android同时并存,一支手机既可以执行Android应用程序,也可以执行Ubuntu Linux应用程序,这是因为Android的底层也是Linux,Ubuntu for Android是在手机上内仅执行一套Linux,但该套Linux同时提供Android与Ubuntu来呼用它。

Ubuntu期望做到手机接上键盘滑鼠后,可以变得跟一般电脑没两样,回到Ubuntu Linux的本态(或可称为Ubuntu PC),改接电视后变成Ubuntu TV,事实上GoogleTV也来自Android,成了电脑、电视、手机三合一。

标签: 元器件采购平台 搜索平台 采购平台 Avnet采购 Avnet代购