详情页
首页>资料大全>企业资讯
Linux 3.8 Kernel正式发布 支持F2FS系统
天极网    发表于   2013-02-21

 近日,LinusTorvalds发布了Linux3.8Kernel系统内核的正式版,带来了一系列的新功能和改进,比如新增针对固态硬盘的文件系统F2FS、EXT4inlinedata、真正的CPU热插拔、新的处理器增强、Radeon显卡驱动改进、IntelDRM以及其它大量新特性,并放弃了对386处理器的支持。

Linux3.8Kernel新内核带来的其它功能和改进如下。

Ext4文件系统现在允许在inode中保存超小型文件,可节省少量磁盘空间。

Btrfs文件系统新增专门的磁盘替换命令,大幅度加快了转换速度。

新增针对固态硬盘设计的文件系统F2FS。

完全支持用户命名空间。

XFS文件系统增加日志校验和功能。

内存HugePage增加零页(ZeroPage)支持。

内存控制器增加内核内存使用审计功能。

自动化NUMA平衡,更好地利用距离处理器近的缓存。

停止对386处理器的支持。

实现CPU热拔插。

F2FS全称为Flash-FriendlyFileSystem,是Linux基金会白金会员三星为Linux Kernel开发的文件系统。考虑到三星在闪存开发上的经验和技术,相信F2FS能为Linux带来不小的改进和优化,充分利用基于NAND闪存的存储设备特性。

不过对Btrfs文件系统的修复还没有加入进来,可能需要进一步的稳定验证。

此外,Linux3.0Kernel还维护更新到了3.0.65,只有一些小的变化,包括几个新功能和一些驱动修复。

标签: Future采购 Future代购 国外代购 国外采购 国内采购