图 1 模拟正交调制器系统结构图
就一个完美匹配I和Q通路的理想AQM而言,基带信号的wBB频率复频为:
根据基带Q的不同符号,得到wBB - wRF或者wBB + wRF RF输出的单频
但是,实际状况不见得理想,有三种可能出现的误差:
基带DC偏差
I和Q分支之间的增益错配
LO相位误差
图2数学方法表示。
图 2 有偏差、增益及相位误差的AQM的数学表示
DC 偏移会与 LO 混频,产生 LO 馈通,即wLO的频率。I和Q分支的DC偏移加入正交,形成以下的LO馈通振幅:
通过在基带信号中添加一个反向偏差,可对LO馈通进行校正。许多双高速DAC或集成发射器解决方案,例如:TI的AFE7071等,都包括生成校正用基带偏差的数字电路。找到I和Q基带信号DC偏差值的一种简单方法是,监测LO馈通振幅,并反复地改变首个I DC偏差,然后再改变Q DC偏差,终找到小LO馈通(图3)。在pass 1期间,Q DC偏差保持不变,而对I DC偏差进行扫描,直到找到小LO馈通为止。在pass 2期间,I DC偏差值维持在低限度,而对Q DC偏差进行扫描,直到找到小LO馈通为止。在理想情况下,每个I和Q仅需要一个pass,但首批2个pass期间LO馈通小值所产生的测量误差,通常亦意味需要3个或者4个pass。
图 3 本机振荡器馈通校正过程
增益和相位误差会导致无用混频器抵销不完全的结果—剩余量称作边带抑制(SBS)。上下边带振幅以基带Q输入的增益误差G和I分支混频器LO的相位误差(弧度)作为开始,其为:
在这种情况下,低边带主导,而边带抑制为一个比率:
或者也可以用dBc表示:
图4显示dBc和相位及振幅误差表示边带抑制的比较情况。
图 4 边带抑制(dBc)对比相位及振幅误差
使用上述类似方法求解LO馈通时,通过改变基带信号的增益和相位来抵消AQM的增益和相位误差,可以校正边带抑制(SBS)。如TI的DAC34SH84等高速插值数模转换器(DAC),包含了一些生成DC偏差、基带信号增益和相位变化的数字电路,从而可以轻松修正AQM的缺陷。
尽管LO馈通和SBS均可在任何状态下获得完美的校正,但校正值会随电源电压、温度、RF和基带频率、LO功率等而变化。通常,仅在制造期间进行一次校正,之后,在系统起动时,再对这些值进行存储和编程。在一次性校正以后,LO馈通和SBS的温度、电压和LO功率差异通常会在AQM数据表曲线图中标明(参见TI TRF3705数据表图33-44)。LO馈通和SBS通常会好于–50 dBc(比未校正值好10-15 dB)。
下次,我们将讨论电源噪声对时钟器件的影响,敬请期待。
参考文献
TRF3705产品详情://www.ti.com.cn/product/cn/trf3705 。