详情页
首页>资料大全>企业资讯
应用是关键 国内高清芯片发展步入正轨
中国安防展览网    发表于   2013-02-25


    经过近五年的发展,目前市场上的高清网络摄像机产品的图像画质在白天光照比较理想的条件下已经差别不明显了。这是由于上游芯片供应商提供给监控厂商的选择也就是三种视频处理芯片加上主流的三四种图像传感器,IP高清产品越来越趋近于同质化。高清芯片发展得益于市场的不断进步,在实际应用中,如何应用成为产品使用价值的关键。

    浦东是中国芯片产业主力军

    多少年来,芯片一直制约着中国电子产业的发展,为了冲破这个瓶颈,多少代人不懈努力,力求摆脱“洋芯片”的制约。经过30多年的努力,国人总算看到了民族芯片业的曙光。有数据显示,在“中国制造网”登记的芯片公司多达1188家。中国芯片公司的成长速度也是惊人的,曾经在一天时间里,就有4家新的芯片公司登记成立。可以说,中国掀起了“芯片企业热潮”。有统计显示,专门设计芯片且职员人数在20至50人左右的“芯片设计”公司就有近1000家。

    目前中国集成电路产业飞速发展,“十一五”期间,我国集成电路产量从261.1亿块提高到653亿块,年均增速20.1%。销售收入从702.1亿元提高到1440.2亿元,年均增速15.4%。其中,芯片制造业从232.9亿元增长到447.1亿元,年均增速14%。中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长王芹生女士指出,从设计业来看,共分为长三角、珠三角及京津地区三个产业基地,且各有所长。其中,长三角地区是生产链为丰富、齐全的地区,且近两年发展迅猛;珠三角地区则是应用和市场的前沿,也是中国产业与国际接轨的地区;而京津地区的优势是科研人才多、设计能力强。目前,浦东已成为中国大陆芯片产业的主力军,浦东芯片产业的跨越式发展,提高了中国芯片的制造水平,使国内相关产业初步具备与全球同业竞争的能力。

    如何应用是关键

    众所周知,高清网络摄像机的关键核心组件是图像传感器和视频处理芯片。目前主要有安霸、TI和华为海思几家市场占有率较高。其中安霸芯片的主要优势在于高画质低码率的标准H.264编码、广播级3A控制和3D降噪等方面,不足之处是开发难度大,成本较高。艾普视达公司目前主要是选用安霸芯片作为开发方案,产品定位于中高端市场;TI芯片在安防领域的应用时间比较长,性能比较稳定,相关开发资料比较齐全,监控厂商可以比较快速地实现产品化;而本土新秀华为海思的芯片则具有性价比高,本地支持快速响应等特点,深受中低端监控产品厂商青睐,其发展前景也比较不错。而对于智能化应用,受限于芯片性能限制,大多数厂家仍然选择外加FPGA来完成复杂运算。

    核心技术仍然主要由美日等上游芯片供应商所操控,但并不是说国内的监控厂商只能像模拟监控时代那样只是在完成低附加值的加工组装工作。笔者认为,目前IP高清的开发,或者说评价高清的优劣,不在于选择什么芯片,重点在于基于现成的方案能做出什么样的应用。

    首先来说,每个监控厂商选择的组合可能都有不同。比如针对低照度环境选择低照度或红外组合;针对出入口等高反差场景选择宽动态组合;针对道路抓拍可能更多的会选用CCD组合,这些组合又可能会包含960H、720P、1080P、300像素、500万像素、800万像素等不同分辨率产品。

    IP高清的技术开发难度相对比较高。即使是很成熟的开发方案,仍然需要厂家对于外部输入输出接口、底层驱动、协议、3A等进行配置和调试。而且IP高清应该是一个整体统一的系统,它包括前端高清采集,中间传输带宽、性能和协议的保证,后端高清存储、解码显示、管理、控制、分析、联动等,只有系统整体保证高清性能才算是真正的高清。此外,从应用层来讲,用户更关注产品的稳定性、易用性,甚至如何从海量数据中快速获取想要的数据,更多地关注IP高清究竟能够为用户带来什么样的价值。所以国内的IP高清研发厂商还是大有可为。

    高清芯片应用前景

    对于中国芯片产业的发展前景,在国务院去年年底公布的《加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中明确将芯片产业作为核心基础性产业。今年是执行国家“十二五”规划的开局之年,如何坚持以整机应用为牵引,以市场为导向,着力推进技术创新、掌握核心技术、开发优势产品、形成创新特色、调整产品结构,培育形成具有国际竞争力的企业,实现产业群体性跃升发展,已成为芯片产业未来发展的方向。

    对目前网络摄像机芯片解决方案而言,一方面SoC芯片解决方案的公司只有具备足够的相关技术才能应对未来更多挑战;另一方面网络摄像机也不是功能越多越全越好,在目前工程水平上快速便捷地满足客户的需求才是根本。

    随着百万高清网络摄像机的发展,芯片实现更多功能的同时,集成度也越来越高,随之外围器件会越来越少,功耗也会越来越低。为了实现系统的搭配,数字高清摄像机既要有适合于安防应用的图像传感器,与之对接的后端还要有解码芯片技术的支持,所以后端解码显示芯片的性能也有待更大突破。

    百万高清网络摄像机的芯片发展不能简单看成网络摄像机的发展,更值得关注的是系列配套产品的完善。如果能够从芯片设计部分就开始考虑好怎样更加贴近实际安防工程项目,这将会使百万高清网络摄像机更广泛的应用起来。

标签: 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索