详情页
首页>资料大全>企业资讯
IDC:2012 年智能连接设备增长 29.1%,智能机和平板主导地位
engadget    发表于   2013-02-25
IDC 发布了的 2012 年 智能连接设备 的市场份额统计,其统计的范围包含了台式机、笔记本电脑、平板电脑和智能手机。报告显示,去年全球智能连接设备销量达到了 3.677 亿台,智能机和平板电脑占据了其中绝大多数份额;其中,台式机和便携 PC 出货量均下滑了 4%,但平板电脑出货量同比增长 78.4%,智能机出货量同比增长 46.1%。

从厂商来看,Samsung 在 2012 年智能连接设备出货量达到了 2.5 亿台,高于 2011 年的 1.14 亿台,市场份额攀升到了 20.8%。而 2011 年的领头羊 Apple 则在 2012 年下滑一位,其去年的智能连接设备出货量为 2.187 亿台,同比增长 44.3%,市场份额为 18%。联想和惠普及戴尔占据后面三名的位置,分别获得 6.5%、4.8%和 3.2% 的份额。除此之外,其它厂商仅占据不到一半的份额,为 46.4%。跳转之后有更详细的统计表格,有兴趣的可以看一下。




标签: 2012 智能连接设备 大联大代购 Element14采购 Element14代购 Future采购 Future代购