下一代智能手机可在休眠状态回复机主语音操作,成为用户生活中的一员。
在今年年初的CES展会上,高通就发布了这一移动芯片。这颗4核,时钟频率高达2.3GHz的移动 处理器,不仅内置Adreno 330GPU,还支持4G LTE、802.11ac、4K超高清分辨率(4096x2304)等诸多强大的功能。今日,高通再次为枭龙800处理器加入了“枭龙语音激活”功能 (Snapdragon Voice Activation),手机厂商可以根据自己的需要设置语音命令。比如说,登上飞机之后,对着手机说开启飞行模式,手机就会启动语音识别软件并执行命令 进入飞行模式。据了解,枭龙800芯片专为高端手机、平板电脑和智能电视设计,短期内与中低端市场无缘。
在“枭龙语音激活”出现之 前,Google公司的Google Now和苹果的Siri语音助手都能起到这样的功能,但是都是以软件形式存在于手机中而且要求手机一直处于开启状态,锁屏黑屏之后不能使用。高通则将语音 激活功能直接放入芯片中,即使在手机锁屏未触碰的情况下也可以使用。
除了高通,还有一家消费级语音技术公司Sensory发布 “TrulyHandsfree(真免触)”的语音控制技术,通过与芯片制造商合作,也可以实现不激活、解锁手机进行语音操作的功能。目前已经有多家芯片 制造商对这样免用户激活的功能非常感兴趣,相信在几年之内,所有的手机都将普及这样的技术。经常浏览TECH2IPO的读者肯定也看到不少iPhone车 载服务的报道,福特、奔驰等品牌的汽车中的控制中心通过蓝牙与iPhone连接,也可以实现无触摸操作,不过可能造成耗电量增加。
曾协助开发Siri的公司SRI Ventures的主席Norman Winarsky认为这种让语音监视一直在后台运行的技术将逐渐成为手机的标准配备。他说:“这就相当于在肩膀上站了一个小天使,它一直在听你说话,帮助与环境进行互动。”
Winarsky 认为这一技术还有更大的发展空间,比如说加入更加智能的识别功能,当你和陌生人谈话,聊到电话号码时,手机就会自动帮你把号码记下来,不需要你手写或者在 手机上打字。当在家里与家人聊天时,如果听到了“今天晚上吃什么呢”这样的句子,手机就可以启动Google Now并根据用户的喜好推荐美食。
不 过,这么好用的技术自然也有弊端。让语音识别长期在后台运行必然会提高耗电量,降低电池续航。不过高通指出,“枭龙语音激活”功能仅使用“非常少的电 量”,Sensory公司也指出他们的技术“耗电量低”。另外可能出于误操作的角度考虑,这类功能所能识别的语句还很少,不过可以根据用户的需求自由定 制。
何时上市?高通公司称已经有超过55款使用枭龙800芯片的智能手机正在生产过程中,预计到2013年下半年就可以上市。届时用户就可以体验到完全不用手操作手机的乐趣。不过普通消费者如果想体验这样的技术,可能要多等一阵子,等到产品的价格降下来,也将
小编:晚上睡觉的时候不要乱说梦话啊。另外,iPhone没用高通的处理器生产iPhone 5S,真是可惜了,语音唤醒iPhone,那是多么酷啊。