详情页
首页>资料大全>解决方案
白光LED背光源调光方案解析
我爱方案网    发表于   2014-01-18

【导读】WLED大行其道,针对不同应用需求,PWM与模拟调光驱动器将在不同领域各擅胜场,有鉴于此,目前产业界已开发出能切换模拟与PWM调光模式的解决方案,以因应不同市场需求。白光发光 二极管 (WLED)拥有许多冷阴极灯管所不及的优点,如固态装置、指向性光源等,此外,WLED能以较低的电压进行运作,且可在更大的亮度范围进行调光,以及调光时会呈现出相当线性的亮度变化。

目前众多内建显示器的电子装置皆采用WLED型背光。若未确实了解各种方法的实作方式及优缺点,并不易找到正确的LED调光方法。本文会先简略说明LED的供电方式,接着分述两种LED调光方法和其优缺点。透过这些信息,便能选择适当的调光方法与LED驱动IC进行应用。

配置电压调节转换器达成WLED供电

WLED亮度会随着通过的电流而呈现直线变化,为使得各串行达到的WLED电流准确度及一致性亮度,LED驱动器应调节通过LED的电流电压,而非调节LED两端的电流电压。图1显示如何在输出大于LED正向电压的总和且电压(VLED)下降情况下,重新设定任何可调整输出的电流调节直流对直流(DC-DC)
转换器成为稳定电源,以驱动串联的多颗WLED。


图1 可调整输出DC-DC转换器提供通过WLED串行的稳定电流

调节电流侦测电阻(RSENSE)两端的电压(VSENSE)而非输出电压(VO)之后,驱动器便成稳定电源,使得VO可随着由电压和温度所产生的ΣVLED变化自行调整。WLED的电压降幅范围为3~4伏特,此一降幅受到LED电流的直接影响,且与温度成反比关系。近的低功耗驱动器将外部侦测电阻置换为一个或多个电流汲入,尤其是单结型场效应 晶体管 (FET)(图2)。


图2 含有整合式电流汲入的LED驱动器

驱动器有两种功能,不仅能够调整汲入FET的驱动电压以达到通过汲入FET的适当电流(相对于偏压电流),且能够调整整合式DC-DC转换器(一般为升压转换器)的输出功率,使得FET具有该电流所需的低汲源极电压。这类含有整合式升压转换器及八个整合式电流汲入的驱动器,其中一例为TPS61195。

消弭噪音为PWM调光首要课题

为提升显示效果,并优化不同环境照明亮度的LED驱动器效率,较新型LED背光电子装置能达到较大的调光范围。有两种方法可用于LED调光:脉冲宽度调变(PWM)调光及模拟调光(图3)。


图3 采用模拟调光及PWM调光时的灯光或LED电流

为了进行PWM调光, 数字信号处理器 (DSP)或微控制器(MCU)会传送不同负载周期(D)的PWM讯号,以针对图1所示的驱动器启用及停用WLED驱动器的转换器,或针对图2所示的驱动器启用及停用电流汲入。因此,通过WLED串行的平均电流等于负载周期乘以电流,亦即ILEDavg = D×ILEDmax。

由于通过LED的电流都相同,因此PWM调光结果会呈现出相当线性的亮度变化。另外,由于LED发光的光谱会因电压降幅而产生变化,而电压降幅会因维持值的ILED而产生变化,因此LED背光的色度(亦即色彩、色相或实际达到白光的程度)在采用PWM调光时可达到绝佳效果。

PWM调光的关键缺点是噪音。若PWM讯号被用于启用与停用转换器,驱动器的调光比例上限会受到启动转换器、输出电容充电及达到个别电流需要的时间所限制。即使WLED驱动器能够使转换器在1MHz以上的切换频率运作,转换器的控制回路响应时间及/或启动时间亦需要数百微秒至数毫秒的时间。因此,为了让驱动器有时间达到电流,PWM调光频率仅能系数百Hz。

陶瓷输出电容的压电性会造成电容以PWM讯号频率在可听见噪音的范围(20k~20kHz)内进行充电及放电,此时电容便会振动,且电容和印刷电路板会因为振动而产生杂音。振动的程度、电压变化的振幅及 陶瓷电容 封装尺寸呈正比,因此缩小电容封装尺寸可减少杂音。

图2显示的驱动器藉由将电流汲入开启与关闭以进行PWM调光。另一方面,TPS61093之类的驱动器将FET与LED串行,FET可迅速开关,因此驱动器的输出毋需LED。在这两种情况下,第二个电压回馈回路可提供过压防护,且可在LED关闭时维持输出电容的电压。由于输出电容的电压变化已达到小程度,因此能够减少振动及发出的声响。

模拟调光亮度线性/色度待提升

模拟调光一词系指通过LED的DC电流本身随着负载周期产生变化。若要针对图1所示的驱动器进行模拟调光,DSP或MCU必须提供高于转换器调节电压的外部DC电压(或低通滤波的PWM讯号)。

某些具有电流汲入的驱动器将输入PWM讯号滤波,然后以经过位准偏移的讯号来驱动电流汲入,如TPS6116x系列之类的其他驱动器则使用输入PWM讯号,将负载周期用于能隙参考电压,因此VREF=D×VREF(MAX)。由于ILED DC电流变化缓慢,因此输出电容电压不会有涟波。所以电容不会出现像采用PWM调光时所产生的振动。

相较于PWM调光,模拟调光的另一项优点是电源效率及光电转换效率较高。尤其升压转换器的输出电压(ΣVLEDs)会因ILED降低而随之降低。因此使用模拟调光而非PWM调光时,转换器的输出功率会略微降低。

由于升压转换器须要提供较低的输出电压,因此输入电源需求会降低并使效率提高(图4)。在混合模式调光中,驱动器执行D低达到6.25%的模拟调光,接着转换为PWM调光,以提高亮度线性。


图4 混合模式调光及PWM调光的效率比较

此外,驱动器可达到较高的光电转换效率,这表示耗用相同的电力可达到更高的流明。然而,模拟调光也有深度调光的某些电流准确度问题,此因回馈调节电压或电流汲入电压过小,而无法准确控制,此乃受限于错误放大器的偏移电压所致。亮度线性及色度也不比PWM调光,尤其是在深度调光时(图5)。事实上,除非将两个相同的显示器并置进行比较,否则一般人很难辨别色度或线性的差异。


图5 采用PWM调光及模拟调光时的LED亮度线性

若应用的照明需要的线性及色度,则可达到真正PWM调光的驱动器会是适当的选择。若应用对于噪声相当敏感或需要的效率,则须采用模拟调光的驱动器。若采用PWM调光驱动器,并运用第二个回馈回路来降低输出电压涟波,则无法避免发出杂音。现已有驱动器能在调光方法之间切换,以发挥各种调光方法的特性。只要能进一步掌握LED调光选项及其优缺点,选择LED驱动器便轻而易举。

ICkey( 云汉芯城 )是一家一站式电子元器件采购网, 提供 Digikey 、 Mouser (贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 二极管 晶体管 陶瓷电容 数字信号处理器 云汉芯城 Digikey Mouser

相关阅读

·   AN-DM34 耗尽型MOSFET在工业传感器... 2020-12-18

·   碳化硅器件在车载充电机OBC上的应... 2020-12-16

·   SiC器件助力电动汽车充电模块... 2020-12-16

·   5G应用的可回扫ESD 2020-11-26

·   用开关稳压器为高速ADC供电可节约... 2020-11-26

·   基于高速转换芯片和FPGA的采集系统... 2020-11-26

·   如何有效地进行小批量电子元器件... 2020-04-07

·   液位传感器的重要性 2019-12-13

·   变压器压力释放保护动作的现象及处... 2019-12-13

·   变压器后备保护动作故障现象及处理... 2019-12-13

·   启动电阻一般在什么位置... 2019-12-13

·   PN和PNP型传感器接线及三线制和两... 2019-12-12

·   合金电阻怎么识别 2019-12-12

·   组合开关构造及选用 2019-12-11

·   万能转换开关的应用场合... 2019-12-11

·   万能转换开关的型号含义... 2019-12-11

·   万能转换开关选型及使用... 2019-12-11

不同意
同意并继续