详情页
首页>资料大全>解决方案
只需用手指触摸即可测量的血压计方案
我爱方案网    发表于   2012-11-27

【导读】无需压迫带即可测量的只需用手指触摸即可测量血压的血压计,用手指触摸血压计上的小按钮形状的部分,便可测量血压。按钮状部分装有LED和光电晶体管。LED发出的光被手指反射,再用光电晶体管检测该反射光…

日本大学开发出只需用手指触摸即可测量血压的血压计。该产品的优点是,无需压迫带即可测量,因此婴幼儿及老年人等也能轻松测量血压。

用手指触摸血压计上的小按钮形状的部分,便可测量血压。按钮状部分装有LED和光电晶体管。LED发出的光被手指反射,再用光电晶体管检测该反射光。

具体测量原理未公布,不过据日本大学介绍,用了该大学工学部教授尾股定夫开发的“相移法”技术。相移法是不使用外部驱动 电源 而利用感应到的信号驱动系统的技术。通过采用该技术,“不仅能减少部件个数、容易实现小型化,S/N比也大幅提高”(尾股定夫)。

另外,日本大学还展出了同样采用相移法的“乳腺癌检查仪”。乳腺癌检查仪与前一代相比,此次展品大幅减小了尺寸,并通过采用声光提示机制等提高了易用性。由于癌细胞附近的血管会聚集,颜色与周围有所不同(变红),因此会吸收光线而使反射光减少。该检查仪就是通过检测这个光线变化来判断是否有癌细胞。

标签: 电源 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索

相关阅读

·   AN-DM34 耗尽型MOSFET在工业传感器... 2020-12-18

·   碳化硅器件在车载充电机OBC上的应... 2020-12-16

·   SiC器件助力电动汽车充电模块... 2020-12-16

·   5G应用的可回扫ESD 2020-11-26

·   用开关稳压器为高速ADC供电可节约... 2020-11-26

·   基于高速转换芯片和FPGA的采集系统... 2020-11-26

·   如何有效地进行小批量电子元器件... 2020-04-07

·   液位传感器的重要性 2019-12-13

·   变压器压力释放保护动作的现象及处... 2019-12-13

·   变压器后备保护动作故障现象及处理... 2019-12-13

·   启动电阻一般在什么位置... 2019-12-13

·   PN和PNP型传感器接线及三线制和两... 2019-12-12

·   合金电阻怎么识别 2019-12-12

·   组合开关构造及选用 2019-12-11

·   万能转换开关的应用场合... 2019-12-11

·   万能转换开关的型号含义... 2019-12-11

·   万能转换开关选型及使用... 2019-12-11

不同意
同意并继续